Problèmes liés à la réinitialisation d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Certaines modifications de paramètres effectuées dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site ne prennent effet qu’après la réinitialisation du SNE. Réinitialisez le SNE lorsque vous y êtes invité et autorisez le SNE à effectuer la séquence de réinitialisation avant d’essayer de vous connecter. Reportez-vous à la section Commande Réinitialiser appareil.