Problèmes de connexion - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Des problèmes de connexion peuvent survenir lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe sont incorrectement saisis à la connexion. En cas d'échec du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut, cela signifie que les valeurs initiales ont peut-être été modifiées par un utilisateur de niveau administrateur. Vous avez besoin des nom d’utilisateur et mot de passe désignés pour vous connecter à un SNE. Si tous les utilisateurs du SNE ont oublié leur mot de passe, vous devez réinitialiser le moteur de réseau ; cette opération ressemble à la réinitialisation d’usine d’un smartphone.