Voyants LED d'état - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Des voyants LED sur le panneau avant du SNE indiquent l'état de fonctionnement de ce dernier. Pour obtenir la liste complète des informations de fonctionnement des voyants LED, reportez-vous à la Figure 1 et au Tableau 1.

Figure 1. Désignations des voyants LED du moteur de réseau