Séquence de test des voyants LED au démarrage - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pendant la phase de démarrage, le moteur de réseau déclenche automatiquement un autotest destiné à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Dès que l'alimentation électrique est raccordée, la séquence d'allumage des voyants LED suivante se produit :

  • Le voyant LED HEARTBEAT clignote en bleu/violet lorsque le moteur de réseau démarre.
  • Le voyant LED FAULT s’allume en rouge en continu pendant environ 30 secondes, puis s’éteint.
  • Les voyants LED USB-1 et USB-2 clignotent en vert lorsqu’un appareil pris en charge est raccordé au port USB correspondant. Les voyants LED s'allument en rouge en continu lorsqu'un appareil non prise en charge est raccordé. Les voyants LED sont éteints si aucun appareil n'est raccordé.