Onglet Résumé - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

L’onglet Résumé de l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (Figure 1) propose une vue rapide de l’état des objets et des éléments se trouvant actuellement sur le site.

Sélectionnez, faites glisser et déposez un objet du panneau Navigation vers le panneau d’affichage, puis cliquez sur l’onglet Résumé. Lorsque vous cliquez sur l’onglet Résumé pour la première fois, le SNE demande l’état des éléments du panneau d’affichage (Figure 1). Cette demande peut prendre quelques minutes.

Pour obtenir des informations supplémentaires et des explications sur les attributs des onglets Résumé et Diagnostics, reportez-vous à la rubrique Object Help de l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) ou Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Figure 1. Onglet Résumé d’un SNE