Bouton Réinit. - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le SNE comporte un bouton Réinit. encastré, situé directement au-dessus du voyant LED Heartbeat. Pour forcer le redémarrage immédiat du moteur SNE et la réinitialisation du processeur, appuyez sur le bouton Réinit. à l'aide d’un trombone déplié ou d’un mini-tournevis, puis relâchez-le immédiatement. Cette opération est aussi connue sous le nom de redémarrage à froid ou de réinitialisation du processeur. La réinitialisation entraîne la perte de la base de données d'archive du SNE et de toutes les données recueillies par le SNE. Ces données incluent toutes les informations historiques, y compris les données d’alarme, de tendance et de piste d’audit. Si vous devez réinitialiser le SNE mais conserver les données d'archive et les données historiques stockées, exécutez la commande Réinitialiser appareil disponible dans l'interface utilisateur. Ce type de réinitialisation est également connue sous le nom de redémarrage à chaud.

Remarque : Appuyez sur le bouton Réinit. uniquement si le moteur de réseau ne répond pas et n’est pas accessible depuis l’un des appareils de l’utilisateur. N'appuyez pas sur le bouton Réinit. à moins d’avoir tenté de résoudre le problème par d'autres moyens raisonnables.
Remarque : Le moteur de réseau est équipé d'un supercondensateur qui, une fois chargé, maintient l'appareil sous tension pendant 30 secondes maximum.