Configuration d'un ordinateur pour la compatibilité avec APIPA - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous configurez un SNE pour une utilisation sur un réseau Ethernet sans prise en charge de DHCP ou DNS, l’adresse IP de l’ordinateur doit être compatible avec APIPA. Affichez les propriétés de la connexion LAN active comme suit :

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte. La fenêtre Connexions réseau s'affiche.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexion au réseau local, puis choisissez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de Connexion au réseau local s'affiche.
  3. Cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur Propriétés.
  4. Veillez à ce que l’option Obtenir une adresse IP automatiquement soit sélectionnée. Ce paramètre permet à Windows de fournir au moteur de réseau une adresse IP dans la plage 169.254.x.x lorsqu'il est connecté à un réseau sans serveur DCHP.