Dépannage - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Cette section décrit les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lors de la configuration et de l’utilisation d’un SNE. Utilisez les consignes générales de résolution et les références de procédure de cette section pour éviter ou pour résoudre ces problèmes. Le tableau Tableau 1 fournit une liste de problèmes courants relatifs aux SNE avec des solutions.

La présente section n’est pas un guide de dépannage des réseaux du système Metasys, des réseaux des clients, des réseaux de GTB ou des appareils de terrain connectés au SNE.

Le dépannage des appareils de terrain est couvert par la documentation de ces appareils. Reportez-vous à la documentation des appareils de terrain correspondante pour des informations supplémentaires.

Remarque : Pour réaliser un dépannage efficace d’un SNE, il peut s’avérer nécessaire d’isoler le SNE du réseau Ethernet, des troncs et appareils de terrain associés, puis de se connecter directement au SNE avec un ordinateur afin de naviguer au sein de l’interface utilisateur du Portail de gestion du site.