Configuration du directeur de site pour la synchronisation temporelle par diffusion groupée - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner la méthode de synchronisation temporelle par diffusion groupée pour le directeur de site (serveur Metasys ou moteur de réseau).

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur ou au moteur de réseau directeur de site.
  2. Faites glisser l'objet de site vers le panneau d'affichage.
  3. Sélectionnez Avancé.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Dans la section Time, sélectionnez Multicast dans la liste déroulante des méthodes de synchronisation temporelle.
    Figure 1. Champ de méthode de synchronisation temporelle défini sur la diffusion groupée
  6. Conservez les valeurs par défaut des attributs de diffusion groupée suivants :
    • Multicast Group Address : 244.0.1.1
    • Multicast UDP Port : 123
    • Multicast TTL : 1
    • Multicast Heartbeat Interval : 5

    Pour une description des attributs de diffusion groupée, reportez-vous à la section Paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée.

  7. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque la synchronisation temporelle par diffusion groupée est activée, le service win32time de Windows à l'arrière-plan du système d'exploitation prend fin. La synchronisation temporelle se produit lorsque vous modifiez localement l’horloge du serveur Metasys ou à l’expiration de la période de synchronisation temporelle.
  8. Ouvrez la paramètre Date et heure dans le Panneau de configuration et vérifiez que l’option Régler l’heure automatiquement est activée.