Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner la méthode de synchronisation temporelle par diffusion groupée pour le directeur de site (serveur Metasys ou moteur de réseau).
Procédure
- Connectez-vous au serveur ou au moteur de réseau directeur de site.
- Faites glisser l'objet de site vers le panneau d'affichage.
- Sélectionnez Avancé.
- Cliquez sur Modifier.
-
Dans la section Time, sélectionnez Multicast dans la liste déroulante des méthodes de synchronisation temporelle.
Figure 1. Champ de méthode de synchronisation temporelle défini sur la diffusion groupée
-
Conservez les valeurs par défaut des attributs de diffusion groupée suivants :
- Multicast Group Address : 244.0.1.1
- Multicast UDP Port : 123
- Multicast TTL : 1
- Multicast Heartbeat Interval : 5
Pour une description des attributs de diffusion groupée, reportez-vous à la section Paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée.
- Cliquez sur Enregistrer. Lorsque la synchronisation temporelle par diffusion groupée est activée, le service win32time de Windows à l'arrière-plan du système d'exploitation prend fin. La synchronisation temporelle se produit lorsque vous modifiez localement l’horloge du serveur Metasys ou à l’expiration de la période de synchronisation temporelle.
- Ouvrez la paramètre Date et heure dans le Panneau de configuration et vérifiez que l’option Régler l’heure automatiquement est activée.