Configuration du directeur de site pour la synchronisation temporelle Windows - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner la méthode de synchronisation temporelle Windows pour le directeur de site (serveur Metasys ou moteur de réseau).

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur ou au moteur de réseau directeur de site.
  2. Faites glisser l'objet de site du directeur de site vers le panneau d'affichage.
  3. Sélectionnez Avancé.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Dans la section Time, dans la liste déroulante des méthodes de synchronisation temporelle, sélectionnez Windows.
    Figure 1. Champ de méthode de synchronisation temporelle défini sur Windows
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Si vous passez de la synchronisation temporelle par diffusion groupée à la synchronisation temporelle Windows, démarrez manuellement le service win32time ou redémarrez le directeur de site, car ce service ne redémarre pas de lui-même.