Réglage de la date et de l'heure sur un moteur de réseau directeur de site - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour régler la date et l’heure d’un moteur de réseau configuré en tant que directeur de site.

Procédure

  1. Dans l’arborescence de navigation, cliquez sur l’objet de site avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Commande. La boîte de dialogue Commande apparaît.
  2. Cliquez sur Set Time et saisissez une valeur dans la zone de texte (Figure 1).
    Figure 1. Heure sur moteur de réseau directeur de site (exemple : SNE)

  3. Cliquez sur Envoyer.
    Remarque : Si vous avez sélectionné un serveur de temps, n'essayez pas de régler l'heure manuellement. Si vous avez défini un ou plusieurs serveurs de temps, l'envoi de cette commande génère une erreur.
  4. Dans l’arborescence de navigation, cliquez sur l’objet de site avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Commande. La boîte de dialogue Commande apparaît.
  5. Cliquez sur Set Date et sélectionnez une date dans le calendrier (Figure 2).
    Figure 2. Date sur moteur de réseau directeur de site (exemple : SNE)

  6. Cliquez sur Envoyer.
    Remarque : Si vous avez défini un ou plusieurs serveurs de temps, l'envoi de cette commande génère une erreur. Si vous avez sélectionné un serveur de temps, n’utilisez pas cette commande pour régler l’heure manuellement.

    Le fuseau horaire, la date et l’heure du directeur de site sont désormais réglés et propagés à tous les autres appareils enfants du site. La synchronisation de tous les appareils peut prendre jusqu’à 10 minutes.