Réglage de la date et de l’heure sur le serveur Metasys directeur de site - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour régler la date et l’heure d’un serveur Metasys configuré en tant que directeur de site.

Procédure

  1. Dans le coin inférieur droit de l’écran du serveur Metasys, cliquez sur l’heure. La boîte de dialogue Date and Time Properties s’affiche ( Figure 1). L’apparence de cet écran et du suivant varie en fonction du système d’exploitation.
    Figure 1. Heure et date d’un serveur Metasys directeur de site

  2. Selon le système d'exploitation, cliquez sur Modifier la date et l’heure ou sur Paramètres de date et d’heure. La fenêtre Date et heure s’affiche (Figure 2).
    Figure 2. Fenêtre Date et heure sur un serveur Metasys directeur de site
  3. Cliquer sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Date et heure, réglez la date et l’heure.
    Remarque : Si l’option Régler l’heure automatiquement est activée sur le système d'exploitation, la date et l'heure sont contrôlées par un serveur de temps externe.
  4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue. La date et l’heure du directeur de site sont désormais réglées et propagées à tous les autres appareils enfants du site.