Paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le tableau suivant indique les attributs de synchronisation temporelle par diffusion groupée.

Tableau 1. Champs de synchronisation temporelle par diffusion groupée

Attribut

Description

Multicast Group Address

Indique l'adresse IP utilisée pour la diffusion groupée du message SNTP. Cette adresse permet d'identifier le groupe d'appareils qui doit recevoir le message SNTP. L'adresse RFC-2030 standard définie est 224.0.1.1. Cette adresse peut être configurée de sorte à autoriser une utilisation propre au site.

Multicast UDP Port

Indique le port UDP sur lequel la synchronisation temporelle par diffusion groupée effectue l'interrogation et détecte les messages. Le port RFC-2030 standard défini est le port 123. Le port UDP défini ici doit correspondre à celui du serveur de temps pour que l'interrogation puisse avoir lieu.

Multicast TTL

Indique la durée de vie (Time-to-Live, TTL) d'un message de diffusion groupée. Cette valeur indique le nombre de sauts autorisés (nombre de routeurs à traverser) avant l'envoi du message. Les routeurs doivent être configurés pour la transmission de messages de diffusion groupée afin qu'ils autorisent la transmission du message de synchronisation temporelle.

Remarque : Une valeur par défaut de 1 empêche en général le message de diffusion groupée de quitter le sous-réseau IP du directeur de site. La plupart des routeurs diminuent la valeur TTL à l'arrivée d'un paquet et déposent le paquet au lieu de le réacheminer lorsque la valeur TTL atteint 0.

Multicast Heartbeat Interval

Indique l'intervalle de temps en minutes avant que l'envoi d'un message de synchronisation temporelle par diffusion groupée, depuis le directeur de site jusqu'aux appareils participants, ne soit forcé.