Synchronisation temporelle par diffusion groupée - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

La synchronisation temporelle par diffusion groupée est la mise en œuvre, par Johnson Controls, du service w32time SNTP en conformité avec la norme RFC-2030 et avec des capacités de diffusion groupée. La diffusion groupée est l’option de synchronisation temporelle la plus couramment utilisée pour les sites Metasys. Cette méthode fournit les mêmes fonctions que la méthode Windows, ainsi qu’une synchronisation temporelle Metasys améliorée entre le directeur de site et les appareils de surveillance. Un serveur de temps fournit l’heure principale au directeur de site et ce dernier diffuse cette heure à tous les appareils de surveillance sur le réseau Metasys. Par défaut, le système d'exploitation du serveur se synchronise sur le serveur de temps externe tous les sept jours.

Lorsqu’un appareil de surveillance s’authentifie d’abord sur le directeur de site, il demande l’heure à ce dernier et règle son heure en fonction de la réponse. Par défaut, le directeur de site diffuse l'heure actuelle à tous les appareils de surveillance toutes les 5 minutes. Vous pouvez définir cette durée, appelée Multicast Heartbeat Interval, sur une plage comprise entre une et 255 minutes. Si l'heure d'un appareil diffère de 1,5 seconde ou plus par rapport à celle du directeur de site, l'appareil ajuste son heure en conséquence. De plus, si l'heure du directeur de site change de plus de 1 à 1,5 seconde, celui-ci envoie un message par diffusion groupée à tous les appareils dans les 2 secondes suivant ce changement. Cette méthode de synchronisation temporelle réduit la durée de la désynchronisation entre les appareils et le serveur de temps SNTP maître.

La synchronisation temporelle par diffusion groupée requiert que tous les routeurs Ethernet du site prennent en charge le routage IGMP (Internet Group Multicast Protocol), car le message de diffusion groupée passe par les routeurs. Pour mettre en œuvre la synchronisation par diffusion groupée sur tous les routeurs, vous pouvez demander de l'aide au service informatique du client.