Introduction - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Le but de la synchronisation temporelle est de maintenir l’heure avec précision sur tous les composants du système Metasys. En général, c’est le directeur de site qui demande l’heure à un serveur de temps externe ; les appareils enfants du directeur de site demandent l'heure à ce dernier. Les demandes d’heure utilisent des requête NTP (Network Time Protocol). La gestion de l’heure sur l’ensemble du réseau garantit que les programmes horaires, les tendances, les pistes d’audit, la collecte de données, l’horodatage des alarmes et les autres fonctions requérant une gestion précise de l’heure, utilisent les mêmes fuseaux horaires, dates et heures pour toutes les opérations système.

Le tableau ci-dessous récapitule les sources temporelles de différents éléments du système. Toutes les heures sont exprimées en temps UTC ; tous les appareils du système adoptent l'heure d’été le moment venu.

Tableau 1. Sources temporelles

Élément

Source temporelle

Données de tendance, événements et commandes

Moteur de réseau

Annotations

Metasys Server 1

Accusés de réception d'événements

Metasys Server1

Pour garantir que l'heure correcte s'affiche sur l'interface utilisateur du Portail de gestion du site accessible depuis un ordinateur client, appliquez le correctif DST (Daylight Saving Time, heure d'été) le plus récent correspondant à votre système d'exploitation à tous les clients accédant au directeur de site. Le correctif DST le plus récent est disponible sur le site du Centre de téléchargement de Microsoft.

1 Y compris ADS, ADX, ADS-Lite, OAS et ODS