Heure et date locales dans la barre d’état - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

La date, l’heure et le fuseau horaire indiqués dans la barre d’état de l’interface utilisateur du SMP correspondent à la date, à l’heure et au fuseau horaire locaux de l’appareil. La date, l'heure et le fuseau horaire de l'objet vers lequel vous naviguez sont les mêmes que ceux-là. Toutefois, il peut parfois y avoir une différence ou un délai entre eux. Ceci est normal. Reportez-vous à la Figure 1.

Figure 1. Différence normale entre l'heure locale et l’heure du serveur affichée dans l’interface utilisateur SMP

Pour un moteur de réseau de version 8.0 ou ultérieure, la date et l'heure locales affichés dans la fenêtre Focus de l'objet d'appareil sont basées sur le fuseau horaire par défaut configuré pour cet appareil. Si le moteur se trouve dans un fuseau horaire autre que celui du directeur de site, la date et l'heure actuelles de chacun d'eux peuvent être différentes.