Exemple de réseau - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

La Figure 1 fournit un exemple de système avec une configuration courante de gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure. Cet exemple est représentatif des méthodes de synchronisation temporelle Windows ou par diffusion groupée.

Le serveur Metasys est le directeur de site ; il est configuré de sorte à recevoir la date et l’heure d’un serveur de temps sur un intranet. La date et l'heure proviennent d'un serveur de temps sur Internet (par exemple, l'horloge atomique de l'Observatoire naval des États-Unis). À l'aide du protocole SNTP (Simple Network Time Protocol), le serveur de temps sur intranet demande l'heure au serveur de temps sur Internet. Le directeur de site demande l'heure au serveur de temps sur intranet. Ensuite, grâce à la synchronisation temporelle automatique du système Metasys et au fuseau horaire configuré manuellement, le directeur de site fournit automatiquement le fuseau horaire, la date et l’heure aux autres moteurs et serveurs du réseau Metasys.

Figure 1. Exemple de système de gestion de l’heure