Réglage du fuseau horaire sur le serveur Metasys directeur de site - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Procédure

  1. Dans le coin inférieur droit de l’écran du serveur Metasys, cliquez sur l’heure. La boîte de dialogue des propriétés de la date et de l’heure s'affiche (Figure 1). L’apparence de cet écran et d’autres écrans varie en fonction du système d’exploitation.
    Figure 1. Heure et date sur un serveur Metasys

  2. Selon le système d'exploitation, cliquez sur Modifier la date et l’heure ou sur Paramètres de date et d’heure. La fenêtre Date et heure s’affiche (Figure 2).
    Figure 2. Fenêtre Date et heure sur le serveur Metasys

  3. Vérifiez que l’option Régler l’heure automatiquement est activée.
  4. Sélectionnez le fuseau horaire correct dans la liste déroulante Fuseau horaire.
  5. Sélectionnez Régler automatiquement sur l’heure d’été.
  6. Fermez la fenêtre pour enregistrer les modifications.