Réglage du fuseau horaire sur le moteur de réseau directeur de site - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Procédure

  1. Connectez-vous moteur de réseau directeur de site.
  2. Faites glisser l'objet de site vers le panneau d'affichage.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans la zone déroulante Default Time Zone de la section Time, sélectionnez le fuseau horaire correct de l’appareil (Figure 1).
    Figure 1. Fuseau horaire par défaut dans l'objet de site

  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : La fenêtre de l’objet de site est mise à jour immédiatement afin d’indiquer l’heure actuelle et le fuseau horaire sélectionné, mais la barre d’état bleue dans le coin inférieur droit n’est actualisée qu’après que vous vous êtes déconnecté puis reconnecté au moteur de réseau.
  6. Réinitialisez le moteur de réseau pour que le changement de fuseau horaire prenne effet.