Sélection d’un serveur de temps pour le serveur Metasys directeur de site (diffusion groupée) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un serveur de temps pour un serveur Metasys directeur de site lorsque la méthode de synchronisation temporelle par diffusion groupée est utilisée.

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur Metasys directeur de site.
  2. Faites glisser l'objet de site vers le panneau d'affichage.
  3. Sélectionnez Avancé.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Dans la section Time, vérifiez que l'option sélectionnée dans la liste déroulante des méthodes de synchronisation temporelle est Multicast.
    Figure 1. Champ de méthode de synchronisation temporelle défini sur la diffusion groupée
  6. Dans la liste Site Time Servers, cliquez sur le bouton Parcourir, puis ajoutez l'adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de temps SNTP qui envoie l'heure au moteur de réseau directeur de site. Laissez la liste Device Time Servers vide.
    Remarque : Indiquez un nom d'hôte uniquement si un serveur DNS est disponible pour le directeur de site.
  7. Cliquez sur Enregistrer.