Sélection d’un serveur de temps pour le moteur de réseau directeur de site (Windows) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un serveur de temps pour un moteur de réseau directeur de site lorsque la méthode de synchronisation temporelle est définie sur Windows.

Procédure

  1. Connectez-vous au moteur de réseau.
  2. Faites glisser l'objet de site du directeur de site vers le panneau d'affichage.
  3. Sélectionnez Avancé.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Dans la section Time, dans la liste déroulante des méthodes de synchronisation temporelle, vérifiez que l'option sélectionnée est Windows.
    Figure 1. Champ de méthode de synchronisation temporelle défini sur Windows
  6. Dans la liste Site Time Servers, cliquez sur le bouton Parcourir, puis ajoutez l'adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de temps. Laissez la liste Device Time Servers vide.
  7. Dans la liste Device Time Servers, cliquez sur le bouton Parcourir, puis ajoutez l'adresse IP ou le nom d’hôte du moteur de réseau directeur de site.
    Remarque : Indiquez un nom d’hôte uniquement si un serveur DNS est disponible pour le directeur de site.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Redémarrez le moteur de réseau directeur de site.