Vue de la liste Certificats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Utilisez la vue de la liste Certificats pour déterminer si la totalité des certificats est requise par chacun des appareils résidant dans l'archive. La vue de la liste Certificats :

  • indique les certificats ayant expiré ;
  • indique si un certificat est requis par une ou plusieurs chaînes de certificats utilisées par un appareil de l’archive ; Cette vue indique aussi clairement les certificats qui ne sont pas nécessaires et peuvent être supprimés ;
  • fournit des informations sur les certificats : Publié pour, Type, Nom d’appareil (certificats de serveur), Expiration, Détails (par exemple, SHA1 Thumbprint).
  • contient des en-têtes de colonne sur lesquels vous pouvez cliquer pour trier les lignes en fonction des données de la colonne en question ;
  • propose des options d’importation, d’exportation et de suppression des certificats racine, intermédiaires et de serveur.
Figure 1. Affichage des détails des certificats