Téléchargement d'un certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Utilisez l'option Télécharger des certificats pour télécharger des certificats indépendamment des autres actions. Cette méthode est bien plus rapide que le téléchargement d'une base de données complète à l'aide de l'option Téléchargement vers l'appareil située sous Gérer l’archive.

Lorsque vous téléchargez des certificats vers un appareil, le SCT détermine l'ensemble correct de certificats requis par cet appareil pour que la configuration du site réussisse. S'il manque l'un des certificats, le SCT inclut l'ensemble de certificats qu'il reconnaît pendant le téléchargement, mais le certificat manquant doit être importé avant qu'une connexion de confiance puisse être établie. De plus, aucun certificat n'est téléchargé si le certificat de serveur et la clé privée de l'appareil ne figurent pas dans l'archive du SCT.