Suppression d'une demande de certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer une demande de certificat de moteur de réseau d'une base de données d'archive.

Procédure

  1. Ouvrez la base de données d'archive.
  2. Dans le menu Outils, sélectionnez Gestion des certificats. L'écran Gestion des certificats s'affiche.
  3. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez supprimer la demande de certificat. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît.
    Figure 1. Message de confirmation de la suppression de la CSR

  4. Cliquez sur OK pour supprimer la demande de certificat. La liste des demandes de certificat est rafraîchie et indique que la demande de certificat a été supprimée.