Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour sauvegarder le certificat d’un moteur de réseau, créez une sauvegarde de la base de données d’archive à l’aide de la méthode traditionnelle du SCT (). Outre la sauvegarde de la base de données d'archive, cette procédure peut aussi sauvegarder les certificats des moteurs de réseau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Create Backup de l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964). Vous avez également la possibilité de sauvegarder et de stocker les certificats dans un endroit sûr en exportant chaque fichier de certificat sur un ordinateur ou un support amovible. Reportez-vous à la section Exporting a Certificate de l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964). Enfin, les certificats sont également sauvegardés et stockés lors de l'exportation de la base de données d'archive. Reportez-vous à la section Export Database de l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964).
Important :
Il existe une restriction importante à la création et à la restauration des sauvegardes de bases de données d’archive contenant les certificats de moteurs de réseau : vous devez utiliser le même ordinateur SCT pour les deux opérations. Ne restaurez pas une archive à l’aide d’un autre ordinateur SCT, car les données de certificat seraient supprimées. Il s’agit là d’une mesure de sécurité qui protège les certificats contre le vol.