Remplacement d'un certificat autosigné - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer un certificat existant par un nouveau certificat autosigné pour un moteur de réseau se trouvant dans la base de données d'archive. Cette procédure s'avère utile si vous devez remplacer un certificat de confiance qui a expiré ou a été compromis par un certificat autosigné.

Procédure

  1. Ouvrez la base de données d'archive.
  2. Dans le menu Outils, sélectionnez Gestion des certificats. L'écran Gestion des certificats s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet Appareils. Un tableau récapitulant tous les appareils avec certificats apparaît.
    Figure 1. Onglet Appareils de la fenêtre Gestion des certificats
  4. Sélectionnez l’appareil et cliquez sur Remplacer l'auto-signature.