Importation d'un certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour importer un certificat de moteur de réseau dans une bases de données d'archive :

Procédure

  1. Ouvrez la base de données d'archive.
  2. Dans le menu Outils, sélectionnez Gestion des certificats. L'écran Gestion des certificats s'affiche.
  3. Cliquez sur Importer les certificats. La boîte de dialogue Importer les certificats s'affiche.
    Figure 1. Écran de demande de certificat
  4. Sélectionnez le fichier de certificat. Le fichier possède une extension .crt .cer ou .pem. Cliquez sur Importer. Le certificat du moteur de réseau est importé.
    Figure 2. Écran Importer les certificats
  5. Cliquez sur l’onglet Certificats pour afficher le certificat nouvellement importé.
    Figure 3. Certificat nouvellement importé