Exportation d'un certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour exporter un certificat de moteur de réseau dans une bases de données d'archive :

Procédure

  1. Ouvrez la base de données d'archive.
  2. Dans le menu Outils, sélectionnez Gestion des certificats. L'écran Gestion des certificats s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet Appareils. Un tableau récapitulant les appareils avec certificats apparaît. Sélectionnez l'appareil possédant le certificat à exporter.
    Figure 1. Exportation d'un certificat
  4. Cliquez sur Exporter un/des certificat(s). La boîte de dialogue Exporter un/des certificat(s) s'affiche.
    Figure 2. Fenêtre Exporter un/des certificat(s) - Sélectionner un dossier

  5. Cliquez sur Exporter un/des certificat(s). Le fichier de certificat est exporté dans le dossier sélectionné. Par exemple, si le nom du NAE est NAE-1, le fichier de certificat est NAE-1.pem.