Demande de certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour demander un certificat de moteur de réseau dans une bases de données d'archive :

Procédure

  1. Ouvrez la base de données d'archive.
  2. Vérifiez que le nom de l'appareil réseau dans l'archive correspond au nom commun du moteur de réseau en ligne. Si tel n'est pas le cas, modifiez le nom de l'appareil réseau dans l'archive pour qu'il corresponde au nom du moteur de réseau en ligne.
  3. Dans le menu Outils, sélectionnez Gestion des certificats. L'écran Gestion des certificats s'affiche.
  4. Cliquez sur l’onglet Appareils. L'écran Appareils s'affiche.
    Figure 1. Onglet Appareils - Demande de certificat
  5. Cliquez sur le moteur de réseau pour lequel vous souhaitez demander un certificat. Cliquez sur Demande de(s) certificat(s). Le formulaire Demande de(s) certificat(s) s'affiche.
    Figure 2. Formulaire Demande de(s) certificat(s)

  6. Remplissez tous les champs du formulaire. Cliquez sur Enregistrer les détails CSR. Une fenêtre de confirmation Exporter un/des CSR(s) s'affiche.
    Figure 3. Fenêtre de confirmation Exporter un/des CSR(s)

  7. Cliquez sur Oui pour continuer. Une fenêtre Exporter un/des CSR(s) - Sélectionner un dossier s'affiche.
    Figure 4. Fenêtre Exporter un/des CSR(s) - Sélectionner un dossier

  8. Naviguez jusqu’au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier CSR et cliquez sur Exporter. Le fichier de demande de certificat (avec l'extension .PEM) est exporté dans le dossier sélectionné. Par exemple, le fichier de demande de certificat d’un moteur de réseau appelé NAE-1 sur un ordinateur appelé ADX-1 serait ADX-1_NAE-1_CSR.PEM pour un moteur de réseau ayant pour nom complet ADX-1:NAE-1.
  9. Envoyez le fichier de demande de certificat au service informatique pour obtenir votre certificat de confiance. Quand vous recevez le fichier, reportez-vous à la section Importation d'un certificat pour importer le certificat du moteur de réseau dans SCT.