Chargement d'un certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour charger un certificat depuis un moteur de réseau vers une bases de données d'archive :

Procédure

  1. Ouvrez la base de données d'archive.
  2. Dans le menu Outils, sélectionnez Gestion des certificats. L'écran Gestion des certificats s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet Appareils. Un tableau récapitulant les appareils avec certificats apparaît. Sélectionnez l'appareil possédant le certificat à charger. (Si vous devez charger les certificats de plusieurs moteurs, vous pouvez les sélectionner dans le tableau des appareils.)
    Figure 1. Chargement d'un certificat
  4. Cliquez sur Charger. L'Assistant de chargement de certificat s'affiche.
    Figure 2. Assistant de chargement de certificat

  5. Indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe du moteur de réseau (ou cliquez sur Communication via le directeur de site pour utiliser les identifiants du directeur de site). Cliquez sur Tester la connexion. Une fois la connexion confirmée, cliquez sur Suivant pour effectuer les étapes restantes de l’assistant Assistant de chargement de certificat. La fenêtre File d'actions s'affiche pour indiquer la progression du chargement. Lorsque l’état d’achèvement est OK, cela signifie que le chargement du certificat a réussi.
  6. Fermez la fenêtre File d'actions.