Importation d'un certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Utilisez le SCT pour importer des certificats et des clés privées depuis le système de fichiers local. Trois formats de fichier sont pris en charge : *.pem, *.cer et *.crt. En général, chaque appareil possède deux ou trois fichiers de certificat à importer : un certificat racine, un certificat intermédiaire et un certificat de serveur. Certains appareils peuvent posséder plusieurs certificats intermédiaires. Quoi qu'il en soit, importez toujours tous les fichiers de certificat fournis par le service informatique du client ou l'autorité de certification depuis la CSR envoyée.

Le SCT prend en charge l'importation d'un seul certificat à la fois. Par exemple, si les informations des certificats racine et intermédiaire sont regroupées dans un seul fichier, vous devez le diviser en deux fichiers distincts, un pour le certificat racine et l’autre pour le certificat intermédiaire.

Lorsque vous importez un certificat de serveur, le SCT apparie le certificat importé et la clé privée provenant de la CSR associée. Lorsqu'un certificat de serveur importé contient un nom commun (nom Publié pour) identique à celui d'un certificat existant, le certificat importé remplace le certificat existant ; toutefois, la clé privée est conservée et n'est pas remplacée.