Exportation d'un certificat - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Utilisez le SCT pour exporter des certificats et des clés privées vers le système de fichiers local. L'exportation d'un certificat est une mesure de précaution facultative qui permet d'exporter et de stocker ce certificat sur un ordinateur ou un support amovible dans un endroit sûr. Sachez que les certificats avec clés privées contiennent des informations sensibles et que vous devez les traiter comme des fichiers hautement confidentiels.

Trois formats de fichier sont pris en charge : *.pem, *.cer et *.crt. En général, chaque appareil possède deux ou trois fichiers de certificat à exporter : un certificat racine, un certificat intermédiaire et un certificat de serveur. Certains appareils peuvent posséder plusieurs certificats intermédiaires. Quoi qu'il en soit, exportez toujours tous les fichiers de certificat fournis par le service informatique du client ou l'autorité de certification depuis la CSR envoyée.