SCT - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
SCT est un outil logiciel hors ligne utilisé pour créer, modifier, enregistrer et restaurer les différentes bases de données d’archive et de sécurité servant à configurer les réseaux du système Metasys, les ODS, OAS, ADS/ADX, SNE, SNC, NAE et appareils de terrain pris en charge.Pour importer le fichier d’application et le télécharger sur le SNC, utilisez SCT.
Remarque : Le SNC possède deux types de logique : la logique d'application/de régulation créée, modifiée et simulée par CCT, et la logique de surveillance créée dans SCT.