Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce cas de figure peut se produire lorsque vous installez le SNC sur un réseau autonome dédié à la régulation des bâtiments uniquement. Vous pouvez procéder à partir d’un ordinateur rattaché au réseau ou connecté directement au SNC par un câble Ethernet. Si vous connectez l’ordinateur sur le réseau, utilisez le même sous-réseau que celui du SNC. Pour connecter le SNC en suivant cette procédure, vous devez connaître l’adresse IP du SNC.