Préparation d’un SNC utilisant APIPA pour un réseau sans prise en charge de DHCP ni de DNS - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le présent cas de figure peut se produire lorsque vous installez un SNC sur un réseau autonome désigné comme réseau de régulation des bâtiments uniquement. Effectuez cette procédure depuis un ordinateur relié au réseau. Le SNC utilise APIPA pour attribuer une adresse IP. Pour cette procédure, ne branchez pas de câble Ethernet directement au SNC, car une connexion directe au SNC risquerait d’avoir un impact négatif sur l’attribution de l’adresse IP.

Procédure

  1. Configurez l’ordinateur pour DHCP, ce qui attribue une adresse APIPA sans serveur DHCP disponible.
  2. Lorsque l’ordinateur ou le portable de mise en service est connecté au réseau interne, lancez SCT Pro.
  3. Dans le panneau Utilities du tableau de bord, cliquez sur Discover. La page Device Discovery s’ouvre.
  4. Cliquez sur Discover. Tous les moteurs sur le même sous-réseau que le serveur SCT Pro apparaissent dans la liste.
  5. Raccordez l’alimentation au SNC et patientez jusqu’à ce que le SNC soit complètement initialisé.
  6. Allez à la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNC, suivez les instructions, puis revenez à l’étape suivante de cette section.
  7. Après avoir effectué les étapes de la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNC, y compris l’étape de connexion au SNC, rétrogradez le SNC s’il ne doit pas devenir le directeur de site. Reportez-vous à la section Désignation d'un SNC en tant qu'enfant d'un directeur de site.
  8. Facultatif. Sélectionnez l’onglet Network de l’objet de SNC. Vous pouvez modifier la valeur par défaut définie en usine du champ Computer Name. Reportez-vous aux sections Nom d’ordinateur du SNC et Commande Reset device.
    Utilisez l’adresse IP APIPA pour accéder au SNC ; il est possible de l’afficher grâce à la fonction de recherche d’appareil de SCT Pro.