Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce cas de figure est commun à de nombreux réseaux internes. Le SNC utilise le protocole DHCP sans DNS si la réservation DHCP est utilisée. Si tel n’est pas le cas, utilisez les adresses IP statiques, comme indiqué à la section Préparation d’un SNC utilisant une adresse IP statique pour un réseau sans prise en charge de DHCP ni DNS.
Procédure
- Connectez le SNC au réseau au moyen d’un câble Ethernet.
- Veillez à ce que l’ordinateur soit configuré pour DHCP.
- Lorsque l’ordinateur ou le portable de mise en service est connecté au réseau interne, lancez SCT Pro.
- Dans le panneau Utilities du tableau de bord, cliquez sur Discover. La page Device Discovery s’ouvre.
- Cliquez sur Discover. Tous les moteurs sur le même sous-réseau que le serveur SCT Pro apparaissent dans la liste.
- Raccordez l’alimentation au SNC et patientez jusqu’à ce que le SNC soit complètement initialisé.
- Allez à la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNC, suivez les instructions, puis revenez à l’étape suivante de cette section.
- Après avoir effectué les étapes de la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNC, y compris l’étape de connexion au SNC, sélectionnez l’objet de SNC dans le panneau de navigation de l’interface utilisateur du SMP et faites-le glisser dans le panneau Display. L’interface utilisateur de l’objet de SNC s’ouvre dans le panneau Display.
- Modifiez la valeur Computer Name du SNC dans l’onglet Network. Une fois le nom de l’ordinateur mis à jour, l’interface utilisateur du SMP se déconnecte automatiquement et le SNC se réinitialise automatiquement.
- Patientez jusqu’à ce que le SNC ait terminé la séquence de démarrage et d’initialisation.