Téléchargement de l’archive sur le SNC - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Procédure

  1. Sélectionnez le moteur SNC, puis choisissez Tools > Manage Archive.
  2. Dans l’assistant Manage Archive, sous Type, sélectionnez Download to Device.
  3. Sélectionnez Activate Immediately pour activer le téléchargement.
  4. Sélectionnez Enable SNC Logic pour que l’appareil commence à fonctionner.
  5. Cliquez sur Next jusqu’à ce que vous atteigniez la page Site Login.
  6. Saisissez le mot de passe et cliquez sur Login.
  7. Si l’appareil est apparié, cliquez sur Last. Si l’appareil n’est pas apparié, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du directeur de site, puis cliquez sur Login pour l’apparier.
  8. Cliquez sur Finish.