Procédure
- Dans l’archive du SNC, développez le dossier Programming pour accéder au dossier Local Application.
-
Cliquez sur Local Application avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Open Logic in Editor. Le CCT s’ouvre en mode de connexion à l’archive.
Remarque : Pour mettre l’appareil en service, vous devez ouvrir le CCT depuis le SCT à l’aide de la fonction Open Logic in Editor.
- Cliquez sur Commission.
- Sélectionnez NxE Passthru dans la boîte de dialogue Commission Device.
- Cliquez sur Manual sous Connection Parameters ; ou, en mode de connexion à l’archive, cliquez sur Connect to Supervisory Device et sur Connect via Site Director si le DNS est correctement configuré sur le site ou que l’archive SCT possède l’adresse IP de ces appareils.
- Vérifiez que la valeur du champ Host Name/IP Address est correcte et saisissez le mot de passe dans le champ Password.
- Cliquez sur Login. L’appareil doit maintenant être identifié.
- Cliquez sur Next.
- Sélectionnez un appareil dans la liste et cliquez sur Next.
- Cliquez sur Finish.