Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez la fonction Recherche globale pour rechercher, sur le système Metasys, plusieurs éléments qui répondent à des critères précis en fonction du nom et du type d’objet. Cette fonction permet de gérer les listes d'objets, que d'autres fonctions peuvent utiliser pour les commandes, les tendances, la création de rapports, la modification et la sélection d'objets. Par exemple, vous avez la possibilité de créer une liste de toutes les températures d'air soufflé de la centrale de traitement d'air d'un bâtiment, ou de créer facilement par glisser-déposer des vues utilisateur et des définitions de résumé pour ajouter des éléments provenant de la fenêtre de recherche.