Création d’une base de données d’archive - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Vous ne pouvez pas créer de base de données d’archive lorsqu’une autre base de données d’archive est déjà ouverte. Avant de créer une base de données d’archive, une invite s’affiche et vous demande de fermer toutes les bases de données d’archive ouvertes.

Procédure

  1. Dans le menu Item, sélectionnez New Archive. L’assistant New Archive s’affiche.
  2. Saisissez le nom de la nouvelle archive. Tous les fichiers d’archive sont créés dans le même répertoire.
    Remarque : Les restrictions s’appliquant aux noms d’archive sont les suivantes :
    • Les noms d’archive ne sont pas sensibles à la casse.
    • Les noms d’archive ne peuvent pas contenir plus de 32 caractères.
    • Le premier caractère doit être un caractère alphabétique compris entre a et z.
    • Les noms d’archive ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux. Par exemple, ! @ # $ % . et & sont des caractères non autorisés.
    • Les noms d’archive ne doivent comporter aucun espace.
  3. Choisissez le type d’archive à créer.
    Remarque : Pour rechercher des appareils et les ajouter à l’archive, reportez-vous au document Création d’une archive à l’aide de la page Device Discovery.
    Remarque : Après avoir créé une base de données d’archive, reportez-vous à l’aide Metasys SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) pour ajouter des appareils réseau à l’archive.