Duplication d’un nouveau SNC - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédez comme suit pour dupliquer un SNC semblable :

Procédure

  1. Cliquez sur le SNC avec le bouton droit de la souris, choisissez Edit, puis cliquez sur Copy.
  2. Collez le SNC.
  3. Pour modifier l’application locale afin de prendre en compte les éventuelles différences, cliquez sur l’objet d’application locale avec le bouton droit de la souris dans le dossier Programming du SNC, puis cliquez sur Open Logic in Editor.
  4. Pour créer un objet d’équipement, cliquez sur Open in Discovery dans Equipment Definition pour rechercher automatiquement les points mappés.
  5. Cliquez sur Save pour créer les objets d’équipement.
  6. Ajoutez manuellement les informations Serving et Served By à l’objet d’équipement, si nécessaire.
  7. Cliquez sur Save.