Configuration d’un nouveau SNC à l’aide d’un fichier CAF existant - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous avez déjà créé un fichier CAF de SNC dans le CCT (vérifiez que la version du CCT est compatible avec celle de Metasys), effectuez les opérations suivantes pour configurer un nouveau SNC :

Procédure

  1. Dans l’archive du SNC, développez le dossier Programming pour accéder au dossier Local Application.
  2. Cliquez sur Local Application avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Import CAF file.
  3. Naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier .caf.
  4. Cliquez sur Import CAF File.
  5. Rafraîchissez le SCT.
  6. Ajoutez des extensions aux points de l’application locale.
    Remarque : L’application locale adopte le nom du système de l’application CCT après l’enregistrement.
    Remarque : Vous pouvez ajouter des extensions aux E/S matérielles si les exigences du projet requièrent la surveillance des commandes de matériel directes.
  7. Pour créer un objet d’équipement, cliquez sur Open in Discovery dans Equipment Definition pour rechercher automatiquement les points mappés.
  8. Cliquez sur Save pour créer les objets d’équipement.
  9. Ajoutez manuellement les informations Serving et Served By à l’objet d’équipement, si nécessaire.
  10. Cliquez sur Save.
  11. Allez à la section Téléchargement de l’archive sur le SNC pour télécharger l’archive sur le SNC.