Les champs Computer Name et Domain Name du SNC à l’onglet Network permettent d’identifier le SNC sur le réseau afin que d’autres ordinateurs puissent le localiser. Dans de nombreux cas de mise en service, vous pouvez utiliser le nom d’ordinateur initial pour mettre le SNC en service. Reportez-vous à la section Nom d’ordinateur du SNC pour plus d’informations.
Dans la plupart des configurations de site, plusieurs valeurs de réseau Metasys sont configurées dans l’interface utilisateur du SNC en téléchargeant une base de données d’archive précréée depuis le SCT vers le SNC mis en service. Lors du téléchargement depuis le SCT, le nom d’ordinateur initial est remplacé par la nouvelle valeur du réseau Metasys.
Pour définir les paramètres réseau, procédez comme suit :
- Dans l’interface utilisateur du SMP, affichez l’objet de SNC, cliquez sur l’onglet Network, puis sur Edit.
- Dans la section Network Identification, saisissez le nom d’ordinateur dans le champ Computer Name.
- Entrez les valeurs des attributs de LAN selon les besoins, puis cliquez sur Save.