Définition des paramètres de base du SNC dans l’onglet Focus - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour définir les paramètres de base dans l’onglet Focus, procédez comme suit :

Procédure

  1. Dans l’interface de l’utilisateur du SMP, affichez l’objet de SNC et cliquez sur l’onglet Focus.
  2. Sélectionnez l’option Advanced, puis cliquez sur Edit.
  3. Modifiez les champs Object Name et Description du SNC selon les besoins.
  4. Cliquez sur Save.
    Si le SNC n’est pas directeur de site, saisissez l’adresse IP du directeur de site dans la section Site de cet écran afin que le SNC recherche le directeur de site. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .