Configuration de courriels chiffrés avec l’authentification SMTP - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Procédure

  1. Affichez un moteur de réseau.
  2. Cliquez sur l’onglet E-mail.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Modifiez les attributs de la section Shared Configuration comme indiqué dans le Tableau 1.
    Tableau 1. Attributs de l’authentification SMTP
    Attribut Sélection
    SMTP Server Host Par exemple : courrier.votredomaine.com ou votredomaine.com
    SMTP Port 465
    Authentication Type SMTP
    SSL Email Enabled True
    SSL Email Ignoring Errors False
  5. Vérifiez que les courriels sont envoyés correctement.