Configuration de courriels chiffrés avec l’authentification POP-before-SMTP - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Lorsque vous activez la fonction SSL Email et que vous utilisez l’authentification POP-before-SMTP, le système Metasys utilise le port 995 pour communiquer avec le serveur de messagerie. Assurez-vous que le serveur de messagerie auquel vous vous connectez utilise le port 995 pour les connexions SSL (Secure Socket Layer) et l’accès POP3. Lorsque vous activez la fonction SSL Email et que vous utilisez l’authentification POP-before-SMTP, le système Metasys utilise le port 110 pour communiquer avec le serveur de messagerie. Assurez-vous que le serveur de messagerie auquel vous vous connectez utilise le port 110 pour l’accès POP3 non chiffré.

Procédure

  1. Affichez un appareil ou un moteur.
  2. Cliquez sur l’onglet E-mail.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Modifiez les attributs de la configuration partagée en vous référant au tableau suivant :
    Tableau 1. Attributs de l’authentification POP-before-SMTP
    Attribut Sélection
    SMTP Server Host Par exemple : courrier.votredomaine.com ou votredomaine.com
    SMTP Port 465
    Authentication Type POP-avant-SMTP
    POP Server Hostname pop.votredomaine.com ou votredomaine.com
    SSL Email Enabled True
    SSL Email Ignoring Errors False
  5. Vérifiez que les courriels sont envoyés correctement.