Activation et désactivation de la bannière d’avertissement - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Remarque : La bannière d’avertissement définie dans le directeur de site s’affiche lorsque vous vous connectez à un appareil enfant du directeur de site.
  1. Dans l’interface utilisateur du SMP du directeur de site, affichez l’objet de site, cliquez sur l’onglet Site View, cliquez sur le bouton Advanced dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Edit.
  2. Naviguez vers le bas de la fenêtre jusqu’à ce que vous repériez l’attribut Warning Banner.
  3. Sélectionnez un type de bannière dans la liste Warning Banner. L’option None est sélectionnée par défaut.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner l’une des trois bannières d’avertissement : Département américain de la Défense (DoD), Administration américaine des services généraux (GSA) et Département américain des transports (DOT)/Administration américaine de l’aviation fédérale (FAA).
  4. Cliquez sur Save. Il faut trois à cinq minutes pour que le paramètre prenne effet au niveau du moteur de réseau.