Activation du reporting Syslog - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Il est possible de configurer un SNC de sorte qu’il génère des courriels d’alarme et d’événement personnalisés, qu’il envoie à un ou plusieurs serveurs Syslog spécifiés.

  1. Dans l’interface utilisateur du SMP, affichez l’objet de SNC et cliquez sur l’onglet Syslog.
  2. Cliquez sur Edit.
  3. Cliquez sur la flèche bas de l’attribut Syslog Reporting Enabled et sélectionnez True.
  4. Dans la section Destinations, cliquez sur New.
  5. Saisissez les valeurs de configuration des destinations en fonction des indications du tableau suivant.
    Tableau 1. Attributs de destinations Syslog spécifiques

    Attribut

    Description (exigences)

    Label

    Indique le nom du serveur Syslog, par exemple, Syslog1.

    Syslog Server

    Indique l’adresse IP ou le nom d’hôte résolvable du serveur Syslog configuré de sorte à recevoir des événements et des audits du SNC.

    UDP Send Port

    Indique le port Syslog utilisé pour l’envoi de messages à un SNC.

    UDP Receive Port

    Indique le port Syslog utilisé pour la réception de messages provenant d’un SNC.

    Event Filters

    Indique les règles de filtrage des alarmes et événements envoyés au serveur Syslog. Chaque filtre possède les éléments suivants : Item, Operator et Value.

    Audit Filters

    Indique les règles de filtrage des messages d’audit envoyés au serveur Syslog. Chaque filtre possède les éléments suivants : Item, Operator et Value.

  6. Dans la section Event Filters, cliquez sur New.
  7. Dans la boîte de dialogue Add Filter, sélectionnez l’élément, l’opérateur et la valeur de l’état pour lequel vous souhaitez envoyer un message au serveur Syslog.
  8. Ajoutez éventuellement des filtres d’événements supplémentaires.
  9. Dans la section Event Filters, cliquez sur New.
  10. Sélectionnez l’élément, l’opérateur et la valeur de l’état pour lequel vous souhaitez envoyer un message au serveur Syslog. Vous pouvez ajouter des filtres d’audit et des destinations Syslog supplémentaires.
  11. Cliquez sur OK.
  12. Cliquez sur Save.