Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une fois que le SNC est configuré pour être connecté, vous pouvez accéder à l'interface utilisateur du SMP grâce à l'application Launcher.
Reportez-vous à la section Interface utilisateur du SMP et à l'aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour plus d’informations sur la navigation dans l’interface utilisateur du SMP.
Vous devez connaître le Nom du PC (ou l’adresse IP) du SNC pour y accéder.
Pour accéder à l'interface utilisateur du SMP sur un SNC grâce à l'application Launcher :
Procédure
- Démarrez Launcher.
- Si le SNC n’est pas encore ajouté à l’application Launcher, dans l’écran Launcher, cliquez sur l’onglet SCT pour repérer l’appareil dans la liste de profils. Sélectionnez l'appareil dans la liste.
- Cliquez sur Lancer. (Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le profil, puis sélectionner l'option Lancer dans le menu contextuel.) La fenêtre de connexion standard du système s'ouvre.
- Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du SNC, puis cliquez sur Connexion ou appuyez sur Entrée.
- Pour afficher un SNC, sélectionnez l'objet de SNC dans le panneau de navigation et faites-le glisser vers le panneau d'affichage. L’objet SNC s’ouvre et affiche l’onglet Focus.